FAQの参照

PowerChute Network Shutdown バージョン2.2.3/2.2.4 よくあるお問い合わせ

公開日: 08 8月 2016

PowerChute Network Shutdownプロダクトセンター
PowerChute Network Shutdown一般情報および他のバージョンに関する情報はプロダクトセンターを参照してください。
 
PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4

PowerChute Network Shutdownの使用するPort、Protocolについて

PowerChute Network Shutdown v2.2.3 for Windowsの標準インストール(Typical Install)手順

PowerChute Network Shutdown v2.2.3 for Windowsの冗長構成インストール(Multiple Install)手順

PowerChute Network Shutdown v2.2.3 for Linux, VMware, UNIXのインストール方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.4 for Windowsの標準インストール(Typical Install)手順

PowerChute Network Shutdown v2.2.4 for Linux, VMware, UNIXのインストール方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4のVMware ESXへのインストール方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4のVMware ESXiへのインストール方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.xを冗長化電源で構成する際のインストール方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.3へのアップデートインストールを行う際の注意事項・制限事項

PowerChute Network Shutdown v2.x 電源障害時のシャットダウンプロセス

PowerChute Network Shutdownのサービス(デーモン)起動・停止方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.1及びv2.2.3 環境設定ユーティリティのWindows Vistaにおける使用方法

PowerChute Network Shutdown v2.2.4をVMware ESXi 5.0で使用する際の制限事項・注意事項

PowerChute Network ShutdownをVMware vMA 4.1/5.xで使用する場合シャットダウンが行われない

PowerChute Network ShutdownをVMware ESXiで使用する場合に必要となるアップデートスクリプトについて

PowerChute Network Shutdown v2.2.3で冗長UPS構成時に1台のUPSが停止している状態ではOSのシャットダウンが実行されない

VMware ESXiのvMA 5.x上でPowerChute Network Shutdown v2.2.3からv2.2.4のアップデートインストールができない

PowerChute Network Shutdown v2.2.3 for WindowsにてカレントドライブにProgramというフォルダ・ファイルがあるとOSシャットダウンしない

PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4をVMware ESXi 4.1/4 update 2以降で使用する際の制限事項・注意事項

PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4をVMware ESXi上のvMA(VIMA)に自動インストールする際の制限事項

PowerChute Network Shutdown v2.2.1, v2.2.3 for Windowsをインストールした場合に使用するJava Runtime Environmentについて

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。