{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
{}

I nostri marchi

{"support":{"yesButton":"Sì","noButton":"No","feedback":{"title":"Aiutaci a migliorare"},"submitButton":"Invia","successMessage":"Grazie per il tuo feedback","title":"È stato utile?","feedbackPercentLabel":"di persone che lo hanno trovato utile","captcha":{"error":"Selezionare la casella"}}}
Cerca nelle Domande frequenti

Why is there a Pack 0 showing on the PowerView display of my SURT 15/20kVA UPS?

Issue
The PowerView display of SURT 15/20kVA UPS shows the status of a Pack 0 in the Batteries menu.

Product Line
Smart-UPS 15/20kVA

Environment
  • Smart-UPS 15/20kVA All Models
  • SURT192RMXLBP2

Cause
Pack 0 represents the global battery status if the system is using non-APC batteries in the UX configuration.
In a non-UX configuration, the Pack 0 status screen will still be available on the PowerView display even if the system has only APC battery packs connected. However, Pack 01 represents the 1st APC battery cabinet connected to the UPS, Pack 02 the 2nd APC battery cabinet, and so on.

Resolution
If using APC batteries, the values reported for Pack 0 can be ignored.

Non hai trovato quello che cercavi?

Per ricevere supporto tecnico, assistenza per i reclami e altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.