{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
{}

I nostri marchi

{"support":{"yesButton":"Sì","noButton":"No","feedback":{"title":"Aiutaci a migliorare"},"submitButton":"Invia","successMessage":"Grazie per il tuo feedback","title":"È stato utile?","feedbackPercentLabel":"di persone che lo hanno trovato utile","captcha":{"error":"Selezionare la casella"}}}
Cerca nelle Domande frequenti

How should the AR7701 be oriented for installation?

Issue:
Proper orientation for the AR7701 is requested. It appears that the AR7701 can be installed two different ways.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
To install the AR7701 on a cabinet with no castors it must be installed upside down.

Resolution:
The AR7701 is intended to be a universal bracket that can be installed in either orientation depending on which fits the installation best. One orientation requires removal of the castors.
For illustration please see the attached file.

Non hai trovato quello che cercavi?

Per ricevere supporto tecnico, assistenza per i reclami e altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.