{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

BMS AP9921X-AP9922; RS485 (Modbus Wiring Pinout)

Issue:
AP9921X-AP9922 Battery Management System RS485 (Modbus Wiring Pinout)

Product line:
AP9921X-AP9922, Battery Monitoring System (BMS)

Environment:
AP9921X-AP9922 Wiring for Modbus

Cause:
The manual shows the DB9 connection for the RS485/Modbus says Pin2:D0, Pin:D1

Resolution:
Pin2:D0 (Positive), Pin3:D1 (Negative)

È stato utile?

Approfondisci
Approfondisci