{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
{}

I nostri marchi

{"support":{"yesButton":"Sì","noButton":"No","feedback":{"title":"Aiutaci a migliorare"},"submitButton":"Invia","successMessage":"Grazie per il tuo feedback","title":"È stato utile?","feedbackPercentLabel":"di persone che lo hanno trovato utile","captcha":{"error":"Selezionare la casella"}}}
Cerca nelle Domande frequenti

How are the Color Codes 568A and 568B different?

Issue:
The difference between T568A and T568B color codes is needed.

Product Line:
Cables and Connectivity Solutions, Patch Panels

Environment:
CAT6PNL-24 and CAT6PNL-48, all serial ranges. 

Cause:
Not following the correct color code can cause wiring errors.

Answer: 
568A and 568B are color code standards that show which color wire matches up with a specific position on an RJ45 connector. When designing a network infrastructure only one color code can be followed. All commercial and residential wiring in the US follows TIA 568B color code. 

T568B Color Code
RJ45 Pin---Pair Color
1-------------White/Orange
2-------------Orange
3-------------White/Green
4-------------Blue
5-------------White/Blue
6-------------Green
7-------------White/Brown
8-------------Brown

T568A Color Code
RJ45 Pin---Pair Color
1-------------White/Green
2-------------Green
3-------------White/Orange
4-------------Blue
5-------------White/Blue
6-------------Orange
7-------------White/Brown
8-------------Brown

Non hai trovato quello che cercavi?

Per ricevere supporto tecnico, assistenza per i reclami e altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.