Con il programma Trade-UPS di APC, puoi acquistare un nuovo UPS riciclando quello vecchio in modo sostenibile, per qualsiasi marca o età. L'aggiornamento a Smart-UPS Ultra offre numerosi vantaggi.
PIÙ SPAZIO: Fino al 50% in meno rispetto a un UPS tradizionale, guadagna spazio per le nuove apparecchiature!
PIÙ POTENZA: Rispetto agli UPS tradizionali, un'alimentazione fino a 2,5 volte superiore e una durata della batteria 3 volte superiore consentono di risparmiare fino al 50% sul TCO.
MAGGIORE CONNETTIVITÀ: Sii proattivo con il monitoraggio e ottimizza le prestazioni tramite SmartConnect o scheda di rete preinstallata