Mi az a UPS felügyeleti szoftver?
Az APC PowerChute™ egy UPS felügyeleti szoftver, amely lehetővé teszi a rendszerek szabályos leállítását, és energiagazdálkodási lehetőségeket biztosít. Áramellátási zavar esetén a PowerChute szoftver lehetővé teszi a csatlakoztatott, kritikus fontosságú eszközök távoli leállítását, így megelőzi az adatvesztést és az adatsérülést.
A PowerChute szoftver az informatikai szakemberek munkáját is gondtalanabbá teszi.
Adatvesztés elleni védelem: Adatbiztonságot és rugalmasságot biztosít hosszabb áramellátási zavarok esetén is.
Proaktív üzemidő aktiválása: A felügyelet nélküli rendszerindítás garantálja az azonnali működést, amint az áramellátás helyreáll.
Integráció meglévő vállalatkezelési rendszerekbe: Több protokollt is támogat, így rugalmas megoldásintegrációt tesz lehetővé.
Melyik UPS felügyeleti szoftvert kell használnom?
A PowerChute 3 változatban érhető el, amelyek megfelelőek az APC UPS-ekhez.


PowerChute Business Edition

PowerChute Network Shutdown
Hogyan működik az UPS Graceful Shutdown?
1. Az UPS tartalék áramforrásának működési időtartamát meghaladó hosszabb áramellátási zavarok esetén a PowerChute a csatlakoztatott berendezések (számítógép, kiszolgálók) szabályos, felügyelet nélküli leállítását kezdeményezi.
2. Nagyvállalati környezetben a PowerChute Network Shutdown biztosítja, hogy a virtuális gépek leállításának folyamata megfelelő legyen. Ez a funkció megőrzi az üzemidőt, mivel lehetővé teszi, hogy a virtuális gépeken futó feladatok tovább futhassanak, ha olyan gazdagépekre helyezik át őket, amelyeket nem érint az áramkimaradás. A szekvenciális áthelyezés védelmet biztosít az esetleges adatvesztéssel és -sérüléssel szemben.
3. Az áramellátás helyreállításakor az UPS bekapcsol, és megkezdi a kiszolgáló(k) áramellátását. Miután a kiszolgálók újból üzemképesek, a PowerChute Network Shutdown képes észlelni a stabil feltételeket, majd elindítja a fürtszolgáltatásokat és a virtuális gépeket.