{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

How to Display firmware identification number on an EcoBreeze Expansion Module.

Issue:
This article explains how to Display firmware identification number on an EcoBreeze Expansion Module.

Product line:
ACEC200, ACEC201.

Environment:
All serial numbers.

Cause:
Install.

Resolution:

On switch-on, during the start-up test phase, holding the DOWN button, the project identification is displayed for about 2 seconds. The information regarding the

versions/revisions of the project is displayed in sequence. The procedure is exited automatically at the end of the start-up.

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Tudjon meg még többet