Définition de la carte SmartSlot E/S « Anomalie héritée » à contact sec AP9613
Date de publication :
30 mai 2017
Problème
À quoi les anomalies héritées font-elles référence dans l'utilitaire de configuration de la carte SmartSlot E/S à contact sec AP9613?
Gamme de produits
Gestion de dispositif UPS
AP9613 - Carte SmartSlot d'E/S à contact sec
Environnement
Tous les numéros de série
Toutes les versions de micrologiciel
Cause
Ces options d'anomalies héritées proviennent de la carte Smart Slot E/S AP9610 et des trois configurations disponibles avec cette carte plus ancienne pour la sortie No 6. Elles ont été conçues pour qu'on puisse les configurer pour l'AP9613 également, en particulier pour les environnements dotés des cartes AP9610 et AP9613. Consultez l'explication détaillée ci-dessous.
Solution
Les éléments « d'anomalie héritée » de l'utilitaire de configuration de la carte SmartSlot E/S à contact sec font référence aux configurations « héritées » disponibles pour la sortie No 6 dans les configurations No 1, No 2 ou No 3 provenant de la carte SmartSlot E/S AP9610 plus ancienne. Les anomalies héritées 1, 2 ou 3 doivent être utilisées si vous tentez de copier le comportement de la sortie No 6 de l'AP9610 dans les configuration No 1, No 2 ou No 3.
Comme l'AP9610 n'est prise en charge que par les appareils UPS-Link de modèle plus ancien, les anomalies héritées (qui peuvent varier selon les modèles UPS) ne fonctionnent qu'avec ces types d'appareils tandis que « l'anomalie » sera plus fréquemment utilisée avec les UPS Micro-Link plus récents lorsque vous ne désirez pas nécessairement copier le comportement de la prise No 6 sur l'AP9610.
Figure 1 : Configurations offertes par la carte SmartSlot E/S AP9610 abandonnée.
Voici quelques exemples des anomalies héritées : surcharge, dérivation matérielle ou panne du chargeur de batteries - tel que défini ci-dessus.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.