Herramientas TradeOff Tools

:
-or-
:

ATENCIÓN: Si necesita instrucciones para incluir vínculos a las herramientas TradeOff, pulse aquí 23 resultado(s) encontrado(s).
Número Título y descripción
TT-15 v0 Cooling Architecture Selector
Determine impact of preferences and constraints on cooling architecture
TT-13 v1 Data Center Build vs. Colocation TCO Calculator
Impact of data center attributes and pricing model on TCO
TT-4 v1 Calculador de costos de capital del centro de datos
Impacto en los costos de capital de los cambios introducidos en el diseño de la infraestructura física
TT-8 v1 Data Center Design Planning Calculator
Impact of physical infrastructure technology and growth plan strategies on key design parameters
TT-10 v0 Selector de contención InRow™ para el centro de datos
Impacto de las preferencias y limitaciones en el enfoque de contención recomendado
TT-1 v0 Calculador para dimensionamiento de energía del centro de datos
Impacto de las configuraciones de los servidores y el almacenamiento en la capacidad de carga informática y la potencia de entrada de la red requerida
TT-16 v0 Flywheel vs. Battery Carbon Footprint Calculator
Impact of data center attributes on carbon footprint of flywwheels vs. VRLA batteries for energy storage of static UPSs
TT-12 v0 Calculador de enfriamiento de equipos informáticos auxiliares con unidades InRow
Impacto de las características de los equipos informáticos, los sistemas de enfriamiento y la sala en la capacidad del sistema de enfriamiento por hileras para ofrecer respaldo a cargas informáticas auxiliares
TT-2 v0 Calculador de imputación de emisiones de carbono y consumo energético a usuarios del área informática
Impacto de la eficiencia, la ubicación y las características de las cargas en la imputación de consumo energético y emisiones de carbono a usuarios informáticos
TT-23 v0 IT Pod Sizing Calculator
Determine electrical & physical attributes of a pod based on input voltage, input breaker size, and rack density
TT-0 v0 PRESENTATION: TradeOff Tools Overview
Esta presentación ofrece una introducción a la herramienta TradeOff de APC y describe cada una de las 11 herramientas que se encuentran disponibles en la actualidad.
TT-20 v0 Rack Power Architecture Efficiency Calculator
Compare conventional to 12V to 48V PSU & VRM architectures
TT-14 v0 Single Phase UPS Efficiency Calculator
Determine impact of single phase UPS efficiencies on energy costs and carbon footprint
TT-9 v0 Virtualization Energy Cost Calculator (Calculador de ahorros de energía asociados a la virtualización)
Impacto de la virtualización de servidores y las elecciones de diseño d el centro de datos en los ahorros en materia de energía y espacio
TT-11 v0 Cooling Economizer Mode PUE Calculator
Impact of geography and cooling characteristics on PUE, energy cost, and carbon emissions
TT-3 v1 Calculador de CA vs. CC del centro de datos
Impacto en la eficiencia del centro de datos de diversas arquitecturas de distribución de energía de CA y CC
TT-7 v1 Calculador de carbono en el centro de datos
Impacto de las modificaciones en la eficiencia del centro de datos en los costos de la energía y la huella de carbono
TT-6 v3 Calculador de eficiencia del centro de datos
Impacto en los costos de la energía de enfoques alternativos en materia de energía y enfriamiento
TT-19 v0 Lithium-ion vs. VRLA Battery Comparison Calculator
This tool compares the total cost of ownership (TCO) of two energy storage options for static UPSs: (1) VRLA batteries, and (2) Lithium-ion batteries. This tool can help determine which battery type makes the most financial sense given various user inputs.
TT-21 v0 Temperature Rise after Power Loss Calculator
Mitigate temperature rise when power and cooling is lost
TT-18 v0 Traditional vs. Open Compute Capital Cost Calculator
This tool demonstrates the capital cost difference and key cost drivers between traditional and Open Compute power architectures.
TT-5 v3 Calculador de comparación de eficiencia para unidades UPS
Impacto de la eficiencia de las unidades UPS en los costos de la energía y la huella de carbono
TT-17 v1 Prefabricated vs Traditional Data Center Cost Calculator
Impact of design attributes on cost of prefabricated vs traditional data center