Consulter la FAQ

How tall is the NetShelter WX with the optional castor kit attached?

Date de publication : 08 April 2019

Issue:
Customers may ask for the total height of the NetShelter WX with the optional castor kit attached.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Cabinets that are floor mounted may have height restrictions.

Resolution:
The NetShelter WX with the optional castor kit attached is approximately 731 mm (28.78") tall.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.