Consulter la FAQ

Netbotz 500, 420, or 320 loses configuration when it is rebooted.

Date de publication : 21 November 2013

Issue:

Netbotz 500, 420, or 320 loses configuration when it is rebooted

Product Line:

NetBotz

Environment:

Version 2 NetBotz

Cause:

Due to a change on the Netbotz devices, some 500s, 420s, and 320s made in mid 2007 began losing some configuration when the system was rebooted. Prior to rebooting the device, the unit would function normally.

Resolution:

Version 2.6.2 of Botzware has fixed this issue.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.