Comment effectuer le "Brain Dead" pour un Back-UPS
Date de publication :
09 janvier 2018
Problème: Comment effectuer le "Brain Dead" pour un Back-UPS ( Purger la charge dans les unités "cerveau" pour réinitialiser)
Gamme de produits :
Back-UPS, Back-UPS Pro
Cause:
Procédure de dépannage
Résolution:
Pour les Back-UPS
1: Déconnectez toute charge attachée
2: Débranchez l'onduleur de la prise murale.
3: Débranchez la batterie interne de l'onduleur.
4: Appuyez et maintenez le bouton "" On "" sur l'UPS pendant 5 secondes
5: Reconnectez la batterie interne
6: Branchez l'onduleur à une source d'alimentation de bonne qualité.
7: Allumez l'UPS.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.