Наши бренды

Предотвращение простоев в серверных и коммутационных узлах

Как мы уже писали в связанном сообщении, многим ИТ-специалистам больше приходят на память случаи простоя в распределенных серверных не из-за чрезвычайных, а из-за самых рутинных событий. При анализе этих случаев у них обнаруживается одна общая черта — недостаток информации приводит к человеческим ошибкам, а они, в свою очередь — к простою.

Позвольте немного статистики.

  • Согласно оценкам IDC, только в США насчитывается 2,9 млн серверных и коммутационных узлов.
  • По подсчетам Uptime Institute, более 70% регистрируемых отключений центров обработки данных прямо связано с ошибками операторов.
Получать информацию, необходимую для избежания дорогостоящих простоев, можно с помощью системы мониторинга. Рассмотрим четыре компонента системы, главная задача которой — уменьшить число человеческих ошибок в удаленных серверных залах: видеонаблюдение, датчики, интеллектуальные стоечные системы питания и программное обеспечение для мониторинга и автоматизации.

Видеонаблюдение и датчики

Масштабируемые системы мониторинга и автоматизации обеспечивают сбор, организацию и распространение критически важных уведомлений и видеозаписей. Отслеживая состояние электропитания и охлаждения, контролируя передние и задние дверцы стоек, а также внешнюю среду, эти системы мгновенно выдают уведомления о сбоях, помогают оперативно оценивать ситуацию и реагировать на серьезные события в инфраструктуре, которые могут негативно сказаться на готовности ИТ-систем.

Системы видеонаблюдения могут быть соединены с датчиками движения таким образом, чтобы направлять камеры на зону, где обнаружено движение, и передавать картинку ответственному администратору, чтобы он при необходимости вмешался в ситуацию. Например, воспрепятствовал сотрудникам подрядчика упаковать в пленку работающий сервер.

Система управления камерами обычно позволяет отслеживать персонал инженерных служб, подрядчиков, сотрудников служб безопасности, уборщиков и других людей в серверной или удаленном коммутационном узле. Администратор может удаленно войти в систему и наблюдать за действиями находящихся в помещении. Некоторые системы оснащаются динамиками, чтобы администратор мог давать указания находящимся в помещении.

Интеллектуальные стоечные блоки розеток

Известны также как стоечные БРП. Длинные тонкие блоки электрических розеток, монтируемые в тыльной части стойки. Эти устройства позволяют дистанционно включать и выключать питание зависшего оборудования и формировать последовательности включения и выключения отдельных устройств с учетом их взаимозависимостей.

Система мониторинга помогает предотвращать возникновение перегрузок, измеряя фактическую мощность потребления через интеллектуальные розетки и предоставляя администраторам необходимые сведения для выбора мест установки нового оборудования.

ПО управления и автоматизации

Система управления и автоматизации предоставляет в распоряжение администратора огромный объем данных, позволяющих сократить время простоев из-за человеческих ошибок.
  • Уведомления об авариях и о превышении установленных порогов выдаются по электронной почте, телефону, с использованием систем текстовых сообщений или иных выбираемых пользователем средств.
  • Контроль состояния оборудования от серверов до батарей. Не следует забывать, что отказ всего одной батареи может привести к потере критически важной нагрузки. Расходы на замену одной-двух батарей меркнут по сравнению с перспективой сбоя, приводящего к отключению серверной или коммутационного узла.
  • Анализ отчетов Данные, собираемые системой мониторинга, можно преобразовывать в отчеты с заданными параметрами, предназначенные для использования ИТ-администратором. Такие отчеты могут содержать сведения о колебаниях температуры, о времени и продолжительности работы со стойками тех или иных специалистов, о величине нагрузки на конкретный ИБП.
  • Массовое конфигурирование оборудования Администратор может одной командой запустить процесс изменения конфигурации большого числа устройств под управлением централизованной системы мониторинга и автоматизации. Например, запереть дверцы сразу 50 шкафов с оборудованием — для защиты от чрезмерного усердия уборщиков.
  • Управление Подробные данные, собираемые системой мониторинга и автоматизации, помогают администраторам контролировать ситуацию. Например, система может составить схему потоков мощности и физических взаимоотношений и зависимостей, которая будет полезна для выявления источника неисправности. Кроме того, она может наглядно продемонстрировать последствия отказа определенного устройства в стойке — и определить, не повлияет ли он на работу критически важных бизнес-приложений.
Более полный контроль над средой, лучшее оповещение и более полная статистика помогают снизить нагрузки в системе — и сократить простои. Для дальнейшего чтения рекомендуется информационная статья APC by Schneider Electric «Использование систем мониторинга для уменьшения числа человеческих ошибок в распределенных серверных залах и удаленных коммутационных узлах».
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!