Технические часто задаваемые вопросы

Как обновить прошивку сетевой платы ИБП Easy-UPS 3S / 3M

Дата публикации: 16 сентября 2020

Проблема:

Нужно обновить прошивку сетевой платы ИБП Easy-UPS 3S / 3M

Продукт:
Плата E3SOPT001, которая поставляется опционально с ИБП Easy UPS 3S, 3M.

Условия:
Версии исполнения платы: DY802 (предыдущая),  DA807 (выпускается на данный момент);
Все серийные номера.

Решение:
Обновление прошивки происходит с помощью Easy UPS 3PH SNMP Manager. Ниже во вложении предены инструкции, сама утилита, прошивки (последние на момент составления статьи)

Важно: Плата DA807 поддерживает Modbus TCP только на последней (на момент написания статьи) версии прошивки.


Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.