Технические часто задаваемые вопросы

Заземление распределительных панелей (PDU) для однофазных ИБП Symmetra

Дата публикации: 13 сентября 2020

Причина, по которой провод заземления отсутствует при подключении распределительных панелей (PDU) SYAPD1, SYPD3 и т. п. для однофазных ИБП Symmetra, заключается в том, что данные PDU заземлены другим, не менее надёжным способом. Корпус ИБП заземляется на этапе пусконаладочных работ, проводимых электриком, что позволяет заземлять PDU при монтаже за счёт прямого контакта PDU и корпуса ИБП.

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.