Технические часто задаваемые вопросы

Установка программного обеспечения в кластере высокой доступности ( HA cluster)

Дата публикации: 26 августа 2020

Могут существовать различные конфигурации оборудования, которые необходимо защищать с помощью PowerChute Networks Shutdown.
Например, такая конфигурация:
ИБП 1:                Физический  хост vCenter
                Физические хосты esxi (HA кластер №1)
 
ИБП 2:    Физические хосты esxi (HA кластер №2)
 На физическом хосте vCenter установлен PCNS, который контактирует с vCenter и защищает хосты кластера HA №1
При планировании установки PowerChute Network Shutdown и настройке программного обеспечения для защиты второго кластера могут возникнуть вопросы: Нужно ли устанавливать ПО в кластере HA №2? Ставить ли  ПО на каждый хост? Как будут вести хосты HA №2 при отключенном vCenter и срабатывании программы PCNS ( в случае более раннего сбоя питания на ИБП 1 по сравнению с ИБП 2)?
Для правильного планирования защиты рекомендуется изучить возможные варианты установки, конфигурации программного обеспечения, а также примеры наиболее часто встречающихся конфигураций:
http://www.apcmedia.com/salestools/PMAR-9DNLQK/PMAR-9DNLQK_R2_EN.pdf?sdirect=true



 

 

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.