Технические часто задаваемые вопросы

Пример расчета трассы для кондиционера Uniflair

Дата публикации: 15 июля 2020

Расчет диаметров трубопроводов для кондиционеров опирается на документацию для конкретного модельного ряда устройств. Ниже приводится пример документации для модельного ряда Leonardo только для ознакомительных целей и иллюстрации примера расчета на стр. 26 руководства.
В качестве примера рассматривается модель TDAR0721A с мощностью охлаждения 24кВт и вертикальный трубопровод. Эквивалентная длина 20м.
1)    По графику 2 для работы с полной нагрузкой (2компрессора с охлаждающей емкостью 24кВт) возможные диаметры труб:
20мм DP/L=1,8Kpa/m (падение давления на метр длины)
18мм DP/L=3,0Kpa/m
16мм DP/L=6,0Kpa/m (примерно)
14мм DP/L=11,5Kpa/m
Работа с 50% нагрузкой ( 1 компрессор -12кВт):
16мм DP/L=1,7Kpa/m
14мм DP/L=3,4Kpa/m

2)    По графику 3 для работы системы со 100% нагрузкой ( 2 компрессора)
Диаметр 16мм, 6,0Kpa/m – допустимый диаметр
Диаметр 14мм, 11,5Kpa/m – недопустимый диаметр.
Расчеты рекомендуется проводить каждый раз под конкретный проект.

Документация приложена к статье.

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.