La carte de gestion réseau APC assure la surveillance et le contrôle à distance d'un périphérique individuel, tel qu'un onduleur ou une unité de distribution d'alimentation (PDU), en le connectant directement au réseau à l'aide d'un câble Ethernet traditionnel ou via une connexion sans fil avec le périphérique Wi-Fi USB APC (sur certains modèles).

Sécurité renforcée
La carte de gestion réseau APC a modifié ses fonctionnalités de sécurité pour s'adapter aux nouvelles exigences des appareils connectés à Internet.
Sécurité renforcée, quels sont les changements ?
Fonctionnalités de la nouvelle génération
Quelle assistance de fin de vie est fournie pour la carte de gestion réseau 2 ?
La fin de vente de la carte de gestion réseau 2e génération est prévue en décembre 2020. Une année supplémentaire d'assistance est prévue pour les mises à jour du microprogramme afin de s'adapter aux modifications de sécurité ultérieures.
Pour plus d'informations sur l'assistance produit, consultez le document sur la politique de fin de vie.
Comment savoir quelle carte est installée sur mon appareil ?
Lors de la connexion, le bandeau du haut de l'interface indique précisément quelle carte est installée. L'emballage de l'onduleur Smart-UPS avec carte de gestion réseau intégrée signale également explicitement quelle carte est fournie.