{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Comment initialiser un grafcet sur SoMachine ?

La démarche pour initialiser un grafcet sur SoMachine est la suivante : déclarer et activer la variable SFCinit dans le POU ( Program Organisation Unit ) du grafcet à initialiser, utiliser cette...

Quelles sont les caractéristiques du câble CANopen TSXCANCAxxx ?

Le câble CANopen TSXCANCAxxx (TSXCANCA50, TSXCANCA100, TSXCANCA300) est conforme au standard CANopen. Ses caractéristiques sont les suivantes: Faible dégagement de fumée, Sans halogène...

Quelle est la distance maximale entre un interrupteur crépusculaire et sa...

La distance maximale entre un interrupteur crépusculaire et sa cellule photoélectrique est de : - 100 m avec câble 1,5mm² - 60 m maxi avec câble 0,75mm² Attention : Ne pas faire passer les cables de...

Quelle est la longueur maximale d'un réseau Modbus Plus ?

Un réseau Modbus Plus standard peut communiquer sur des distances allant jusqu'à 450m. Si une application nécessite des distances plus importantes, il faut placer un répeteur Modbus Plus...

Comment raccorder un commutateur d'ampèremètre référence 15126 ou 16017 ?

Le schéma de raccordement et le principe de fonctionnement des commutateurs d'ampèremètre CMA références 15126 et 16017 sont disponibles en "fichiers attachés".

M221 : Combien de liaisons Ethernet simultanées peut-on avoir sur le...

Le nombre maximum de liaisons Ethernet pour un M221 est de 8 (en esclave) mais une seule en maître.

Y a-t-il un coût ou un abonnement pour utiliser le système Wiser Home ?

Wiser Home n’inclut aucun contrat mensuel. Le seul coût que vous avez avec Wiser Home est celui du produit. Une fois que vous l’avez acheté, il n’y a plus de frais, sauf si vous souhaitez étendre...

Quelles sont les embases Téléfast compatibles avec les modules analogiques...

Le module BMXAMI0800 est compatible avec les embases Telefast : ABE7CPA02 ABE7CPA03 ABE7CPA31 ABE7CPA31E Le module BMXAMI0810 est compatible avec les embases Telefast : ABE7CPA02 ABE7CPA31 ABE7CPA31E

Afficher plus

Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Afficher plus

FAQ pour en savoir plus sur des connaissances généralesConnaissances générales

Pour quelles formations peut-on mobiliser son CPF ?

A l’heure actuelle, seule la formation KNX basic est éligible au CPF, mais toutes les formations délivrées par Schneider Electric restent finançables par les OPCO. En tant que client, vous êtes...

Qu'est-ce que le mode combiné sur un interrupteur de sécurité ?

Un contact électrique qu'il soit associé à de la boutonnerie ou à de la détection est potentiellement dangereux s'il est collé . Suivant le degré de sécurité souhaité sur une machine, il sera...

Quelles sont les précautions à respecter pour la connexion d'une...

Les règles de l'art qui prévalent en matière de connexion d'une résistance de freinage à son variateur de vitesse sont les suivantes : la longueur du câble sera limitée à 2 mètres afin...

Pourquoi les éclairages avec des transformateurs ferromagnétiques toriques...

Sur les variateurs de lumière, le raccordement des éclairages TBT 12/24 V avec des transformateurs ferromagnétiques toriques n'est pas préconisé. Ce type de raccordement peut éventuellement...

Dans quelles applications la protection du neutre doit elle être double ?

Pour alimenter un ensemble de récepteurs monophasés non linéaires, il est parfois nécessaire de dimensionner un disjoncteur de protection "neutre double" . En effet, les récepteurs...

Est-il possible d’utiliser un moteur à rotor bobiné (ou moteur à bagues ou...

Il est possible d'utiliser un moteur à rotor bobiné en association avec un variateur de vitesse en respectant quelques précautions liés aux valeurs des couples de démarrage des applications. Les...

Quelles sont les bornes à utiliser sur les tores ?

Il y a 3 bornes de raccordement sur les tores. Il faut raccorder uniquement les bornes 1 et 2 sur le relais différentiel (la borne 3 étant la masse mais il n'est pas nécessaire de la raccorder)....

Les variateurs détectent-ils une inversion de phase sur leur alimentation...

Le courant électrique alternatif en amont des variateur de fréquence est redressé pour être stocké momentanément sous forme de courant continu dans des condensateurs. Cette énergie est ensuite...

Afficher plus