{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Quelle est le calibre du disjoncteur à utiliser pour protéger...

Le calibre du disjoncteur (Q3 sur les schémas électriques) à utiliser pour protéger l'alimentation contrôle (bornes CL1 /CL2 ) du démarreur ATS22 varie en fonction du calibre du démarreur et de...

Sous Unity Pro, apparition d'un message " Seuls les points et les...

Lors de l'établissement d'une connexion à un automate M340 en Ethernet, Unity Pro peut renvoyer le message suivant : " Seuls les points et les caractères numériques sont disponibles à...

Quelles sont les caractéristiques du câble CANopen TSXCANCAxxx ?

Le câble CANopen TSXCANCAxxx (TSXCANCA50, TSXCANCA100, TSXCANCA300) est conforme au standard CANopen. Ses caractéristiques sont les suivantes: Faible dégagement de fumée, Sans halogène...

Quelle est la longueur maximale d'un réseau Modbus Plus ?

Un réseau Modbus Plus standard peut communiquer sur des distances allant jusqu'à 450m. Si une application nécessite des distances plus importantes, il faut placer un répeteur Modbus Plus...

Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

FAQ pour en savoir plus sur des connaissances généralesConnaissances générales

Dans quelles applications la protection du neutre doit elle être double ?

Pour alimenter un ensemble de récepteurs monophasés non linéaires, il est parfois nécessaire de dimensionner un disjoncteur de protection "neutre double" . En effet, les récepteurs...

Pour quelles formations peut-on mobiliser son CPF ?

A l’heure actuelle, seule la formation KNX basic est éligible au CPF, mais toutes les formations délivrées par Schneider Electric restent finançables par les OPCO. En tant que client, vous êtes...

Qu'est-ce que le mode combiné sur un interrupteur de sécurité ?

Un contact électrique qu'il soit associé à de la boutonnerie ou à de la détection est potentiellement dangereux s'il est collé . Suivant le degré de sécurité souhaité sur une machine, il sera...

Quelles sont les précautions à respecter pour la connexion d'une...

Les règles de l'art qui prévalent en matière de connexion d'une résistance de freinage à son variateur de vitesse sont les suivantes : la longueur du câble sera limitée à 2 mètres afin...