{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
BMS AP9921X-AP9922; RS485 (Modbus Wiring Pinout)
Issue:
AP9921X-AP9922 Battery Management System RS485 (Modbus Wiring Pinout)
Product line:
AP9921X-AP9922, Battery Monitoring System (BMS)
Environment:
AP9921X-AP9922 Wiring for Modbus
Cause:
The manual shows the DB9 connection for the RS485/Modbus says Pin2:D0, Pin:D1
Resolution:
Pin2:D0 (Positive), Pin3:D1 (Negative)
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.