{}

Nuestras marcas

¿Qué significan clase 10, clase 20 y clase 30 de disparo en un relé de...

Problema: Significado de las clases de disparo para relés de sobrecarga. Línea de producto: Relés de sobrecarga NEMA Ambiente: Hardware Resolución: La clase de disparo significa que a 600% (6 veces)...

¿Cómo verificar la comunicación entre un Smartlink Ethernet A9XMZA08 y un...

Para nuestro caso el 10.67.225.13 El PM5110 tiene la dirección modbus serie=6 Los parámetros de comunicación modbus master en el 10.67.225.13 están configurados como 19200, par, 1 bit de stop....

¿Dónde localizar el mapa de registros modbus de las micrologic de los...

Ver la página 108 del manual de comunicación modbus del MTZ: Para poder verificar la comunicación vamos a leer el registro 8410 que veremos el valor 17120: Para verificar si hay alguna alarma activa...

Familia de productos Symmetra PX; Manuales de operación

Problema: Manuales de operación para productos Symmetra PX 3 fases. Línea de producto: UPS Symmetra PX 3 Fases. Aplicable: Todos los módulos / Todos los númers de serie. Causa: Manual de operación...

Preguntas Frecuentes que se hacen a cerca den nuevo SMX y SMT...

Problema: Este documento describe preguntas comunes sobre los equipos SMX y SMT de la línea de productos Smart-UPS. Línea de Producto: Smart-UPS SMT y SMX Ambiente: Todos los modelos, todos los...

ACSC100 y ACSC101 lista de piezas de repuesto

Problema: ACSC100 y ACSC101 lista de piezas de repuesto Línea de Producto: ACSC100, ACSC101 Ambiente: Todos los números de serie Causa: Piezas de repuesto Resolución: Póngase en contacto con el...

¿Cual es Dirección IP predeterminada para una pantalla HMISCU?

Problema Programación IP HMISCU Línea de producto Magelis SCU Ambiente Software Porque Entorno de aplicación y programación Magelis SCU Resolución La dirección IP predeterminada se basa en la...

¿Cuál debe ser la tensión de prueba dieléctrica para un Compact NSX MCCB?

La prueba dieléctrica está relacionada con la tensión de aislamiento "Ui" del MCCB. Para los MCCB NSX, la Ui es 800Vac. Por lo tanto de acuerdo a ese valor y según la Tabla 12-A de la IEC...

Preguntas frecuentes sobre vídeos popularesVídeos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Obtén más información a través de nuestras preguntas frecuentes sobre conocimiento generalConocimiento general

Cuales son las dimensiones de los interruptores Compact NSX?

Problema: Desconocimiento en dimensiones de interruptores Línea de producto: Compact NSX Ambiente: Hardware Porque: Conocer dimensiones y tamaños de NSX Resolución: En la familia NSX se tienen dos...