Consultar las preguntas frecuentes

Can the finger-style vertical cable managers for 600 mm cabinets be installed on the same 0U Accessory Channel as a PDU?

Fecha de publicación: 20 February 2020

Issue:
Customers may want to mount a PDU on the accessory channel behind the vertical cable manager.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
AR7721, AR7722, AR7723

Cause:
The installation manual of the Cable Managers for 600 mm cabinets shows the cable manager being installed over both PDU mounting areas of the 0U accessory channel.

Resolution:
The vertical cable manager can be installed in the rear-most facing position so that a PDU can be mounted behind it.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.