{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
PowerChute Network Shutdown fails to run command file on HP-UX
Issue:
Run command file fails to work when an event is triggered.
Product:
PowerChute Network Shutdown versions 3.0.1, 3.1
Environment:
HP-UX 11iv3
Cause:
Install PowerChute and configure in Single mode. Configure command file for on battery in the configure event page. Also configure command file in the shutdown settings page. Generate on battery event.
Expected Result: Command file should run
Actual Result: Failed to run the command file
Resolution:
Upgrade to PowerChute Network Shutdown version 4.x
En savoir plus
Catégorie :
En savoir plus
Catégorie :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.