FAQs Techniques

Poser une question

Smart-UPS VT-G3500; Pourquoi mon système UPS rapporte-t-il un courant de sortie plus élevé que le courant d'entrée?

 
 
Problème :
Pourquoi mon système UPS rapporte-t-il un courant de sortie plus élevé que le courant d'entrée?
 
Gamme de produits
Smart-UPS VT-Galaxy 3500
 
Environnement :
Tous les numéros de modèle, tous les numéros de série
 
Cause :
Le système UPS est étalonné pour un facteur d'alimentation de sortie de 0,8, tandis que le facteur d'alimentation d'entrée est corrigé. Le résultat est un courant d'entrée plus faible que le courant de sortie, car la différence de facteur d'alimentation est de 20 pourcent. Comme nous chargeons à partir d'un maximum de 10 % (de puissance nominale en kW) et que les pertes de l'appareil totalisent environ 5 % du courant d'entrée, il s'ensuit que le courant nominal d'entrée lors de la charge est d'environ 5 % plus faible que le courant nominal de sortie maximum à une charge de 0,8 pF.
 
Solution :
S.O.
 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?