{}

Nos marques

{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Netbotz 500, 420, or 320 loses configuration when it is rebooted.

Issue:

Netbotz 500, 420, or 320 loses configuration when it is rebooted

Product Line:

NetBotz

Environment:

Version 2 NetBotz

Cause:

Due to a change on the Netbotz devices, some 500s, 420s, and 320s made in mid 2007 began losing some configuration when the system was rebooted. Prior to rebooting the device, the unit would function normally.

Resolution:

Version 2.6.2 of Botzware has fixed this issue.

En savoir plus
En savoir plus

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.