Consultar las preguntas frecuentes

Legacy APC Refrigerant Charge

Fecha de publicación: 18 July 2020

Issue:
Legacy APC Refrigerant Charge 

Product line:
Legacy, Airflow, AFX, CCT, CM, TC 

Environment:  
All Models 

Cause:
Factory Refrigeration Charge 

Resolution:  
Please note that the charge amounts below are "total" for the unit(s) Som units below have two independant circuits.
 

             
             
   

R-22 Factory Charged

   
         

Air

W/G

CCT-6 W/G

8.1

   

CM15

56 ozs

47 ozs

CCT-8 W/G

12

   

CM20

63 ozs

54 ozs

CCT-10 W/G

13

   

CM25

70 ozs

63 ozs

CCT-15 W/G

24

   

CM40

101 ozs

84 ozs

CCT-20 W/G

27

   

CM65

170 ozs

120 ozs

CCT-24 W/G

31

         

CCT-30 W/G

70

         
             

TC-2 W/G

5

         

TC 3 W/G

4lbs, 13 ozs

         

TC-5 W/G

8.5

         

TC-8 W/G

11

         

TC-10 W/G

11

         
             

AFX-106 W/G

13

         

AFX-108 W/G

18

         

AFX-210 W/G

23

         

AFX-212 W/G

23

         

AFX-214 W/G

23

         

AFX-218 W/G

23

         

AFX-320 W/G

44

         

AFX-326 W/G

44

         

AFX-328 W/G

57

         
             

All charges are approximate, may vary +/- 5 lbs.

     
             

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.