Consultar las preguntas frecuentes

On the RP Chilled Water the top piping connections have one pipe for the return plumbed to the top, but no supply pipe connection, is this normal?

Fecha de publicación: 11 June 2020

Issue:
On the RP Chilled Water the top piping connections have one pipe for the return plumbed to the top, but no supply pipe connection, is this normal?
 
Product line:
ACRP50x
 
Environment:
Data Center Cooling
 
Cause:
 
Resolution:
Yes this is normal. In the crating of each unit will be two long extension pipes that is field installed and insulated. If you need more clearance, it is suggested to use the flex pipe kit.







 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.