Consultar las preguntas frecuentes

Why won't my FM Humidifier Come On?

Fecha de publicación: 16 May 2019

Issue: FM Humidifier not turning on
 
Product line: FM
 
Environment: Data Center Cooling
 
Cause:
 
Resolution:
FM Humidifier Not Coming On

Models affected
FM 35 – 50 KW

Symptoms
Room humidity Low, Electrode Carel Humidifier Set-UP, Humid Setup may read Current 0.0A, Conductivity 0microS/cm
Demand 100%
Actual 0%

Cause
The root cause for this issue is wiring on the back of the humidifier control board have come loose. There is no communications with humidifier and the Nome Board.

Solution
1. Check to see if the LEDs are on the humidifier board.
2. Check voltage at P73-1, with 100% demand there should be 24 volts there.
3. Check voltage at P73-3
4. Remove the board and check for loose wires.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.