Consultar las preguntas frecuentes

InRow Firmware Upgrade via multiple NMC Cards(ACRC, ACRP , ACSC, ACRD)

Fecha de publicación: 18 July 2020

Issue:
InRow Gen1 Firmware Upgrade via multiple NMC Cards(ACRC, ACRP , ACSC, ACRD)

Product line:
InRow Cooling

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
See the attached document, which will explain how to install and execute an NMC firmware upgrade for multiple units that are using the same firmware. For example, if you have 102 ACRC101, or a total of 50 ACRP100s and ACRD500s. See list of units below that use the same firmware.

ACRC
ACRC100, ACRC101, ACRC103

ACSC
ACSC100, ACSC101

ACRD
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201

ACRP (600mm units)
ACRP100, ACRP101, ACRP102, ACRP500, ACRP501, ACRP502, ACRC500, ACRC501, ACRC502, ACRD500, ACRD501, ACRD502


 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.