Consultar las preguntas frecuentes

What is the difference between the leak sensors AP9325 and AP9326?

Fecha de publicación: 11 June 2020

Issue:
What is the difference between the leak sensors AP9325 and AP9326?
 
Product line:
All InRow Units
 
Environment:
Data Center Cooling
 
Cause:
 
Resolution:
There are 3 main differences:
  1. AP9325 is used for the Gen1 InRow RC , InRow SC, InRow RD, and Environment  & Monitoring Systems, whereas the AP9326 is just for the Gen1 600mm InRow RP, RD, and RC
  2. The AP9326 is the extension cable of AP9325.
  3. The connection for AP9325 is RJ45, whereas the AP9326 connection is a 2 prong Molextm connector.  Please see below:
 
AP9326
600mm InRow CW 600mm InRow DX  
 
     
AP9325    
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.