{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
{}

Unsere Marken

{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
FAQs durchsuchen

What is the cfm rating of the NetShelter CX with AR4703 installed?

Issue:
Customers want to know the cfm rating of NetShelter CX cabinets with the AR4703 fan booster installed.

Product Line:
NetShelter CX.

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Installing the AR4703 increases the cfm of the NetShelter CX cabinet.

Resolution:
18U  with 1x AR4703 - 260 CFM
24U  with 2x AR4703 - 330 CFM
38U  with 3x AR4703 - 340 CFM

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen usw. zu erhalten.