Procházet často kladené dotazy

In the NetShelter WX 6U Vertical cabinet, can the 2U UPS Mounting Bracket also be used on a 1U or 3U Smart-UPS?

Datum publikování: 19 November 2019

Issue:
It is unknown whether a 1U ot 3U Smart-UPS can use the 2U mounting rail. 

Product Line:
AR106V, AR106VI

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The AR106V And AR106VI comes with a 2U UPS mounting rail installed. 

Resolution:

The UPS Mounting Bracket is made for a 2U APC Smart-UPS.
To mount a 1U or 3U Smart-UPS into the AR106V/VI please use the mounting rail kit that comes with the UPS. 
 

Bylo to pro vás užitečné?

Co můžeme udělat pro zlepšení informací?

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Náš tým zákaznické podpory vám poskytne informace o technické podpoře, pomůže řešit stížnosti a mnohem více.