Procházet často kladené dotazy

Is the AR9000RAMP reusable? If so, how many times can it be reused?

Datum publikování: 11 June 2019

Issue:
There is no documentation stating how many times the ramp can be reused. 

Product Line:
NetShelter SX HS

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
It is unknown whether the AR9000RAMP is reusable. 

Resolution:

Yes, the AR9000RAMP is reusable. 
Although there is no set number of times it may be reused, the Installation Manual has the following statement: 

 

Bylo to pro vás užitečné?

Co můžeme udělat pro zlepšení informací?

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Náš tým zákaznické podpory vám poskytne informace o technické podpoře, pomůže řešit stížnosti a mnohem více.