Procházet často kladené dotazy

Do the 800 mm wide NetShelter SV cabinets have 1U rackmount spaces in the vertical mounting rails?

Datum publikování: 25 March 2019

Issue: 
This space would be perfect to mount small IT devices into. 

Product Line: 
NetShelter SV 

Environment: 
800 mm width only, all serial numbers. 

Cause: 
It appears there may be a 1U punch out in the vertical mounting rails. 

Resolution: 

Yes, all of the NetShelter SV 800 mm wide cabinets have EIA 1U punch outs with square mounting holes. These spaces can be used to mount small IT devices, cable management, PDU...etc. 

Bylo to pro vás užitečné?

Co můžeme udělat pro zlepšení informací?

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Náš tým zákaznické podpory vám poskytne informace o technické podpoře, pomůže řešit stížnosti a mnohem více.