Procházet často kladené dotazy

What are the dimensions of the door handle cutout on the NetShelter SX?

Datum publikování: 05 August 2019

Issue:
We are being asked to provide the dimensions of the door handle cutout.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers wishing to use a 3rd party door handle need to know the size of the door handle cutout.

Resolution:
The dimensions of the NetShelter SX door handle cutout are: (H) 150 mm x (W) 25.5 mm.  (6" x 1")

Bylo to pro vás užitečné?

Co můžeme udělat pro zlepšení informací?

Nedaří se vám najít, co hledáte?

Náš tým zákaznické podpory vám poskytne informace o technické podpoře, pomůže řešit stížnosti a mnohem více.