Consultar las preguntas frecuentes

Why won't my Lithium-Ion Smart-UPS start when the battery is first connected when there is no utility power to the unit?

Fecha de publicación: 23 August 2018


Issue:

When you first connect the battery there is a delay before the unit can start on battery with no utility power present.

Product Line:

Smart-UPS

Environment:

SMTL750RM2UC, SMTL1000RM2UC, SMTL1500RM3UC - All Serial Numbers

Cause:

If the UPS is not connected to AC Power, then there will be up to a 1 minute delay between the initial connection of the battery and the UPS being ready to start.

Resolution:

Wait 1 minute before pressing the ON key, or connect the UPS to AC power to eliminate the delay.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.