Consultar las preguntas frecuentes

Do the 800 mm wide NetShelter SV cabinets have 1U rackmount spaces in the vertical mounting rails?

Fecha de publicación: 25 March 2019

Issue: 
This space would be perfect to mount small IT devices into. 

Product Line: 
NetShelter SV 

Environment: 
800 mm width only, all serial numbers. 

Cause: 
It appears there may be a 1U punch out in the vertical mounting rails. 

Resolution: 

Yes, all of the NetShelter SV 800 mm wide cabinets have EIA 1U punch outs with square mounting holes. These spaces can be used to mount small IT devices, cable management, PDU...etc. 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.