Consultar las preguntas frecuentes

What are the dimensions of the door handle cutout on the NetShelter SX?

Fecha de publicación: 05 August 2019

Issue:
We are being asked to provide the dimensions of the door handle cutout.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers wishing to use a 3rd party door handle need to know the size of the door handle cutout.

Resolution:
The dimensions of the NetShelter SX door handle cutout are: (H) 150 mm x (W) 25.5 mm.  (6" x 1")

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.