{}

Nuestras marcas

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la equivalencia de la referencia A9P** ?

La referencia sustituta de la A9P22602 sería la A9P54602 (ACTI 9 IC40N 1PN C 2A 6000A/10KA MINIATU).
A9P22604 (Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 4A - courbe C - 4500A/6kA) >> En España no se comercializa de 4A en formato estrecho, si que se comercializa de 2A (A9P54602)  y 6A (A9P54606).
La referencia sustituta de la A9P22716 sería la  A9P54716.
La referencia sustituta de la A9P22604 podría ser la A9P54606 (pero ojo que es de 6A).
La referencia sustituta de la A9P22602 podría ser la A9P54602.
La referencia A9P22601 (1A) no se comercializa en España, podría servir la A9P63602 (pero ojo que es de 2A).

Concepts, phrases, part numbers, or alternative wording to enhance search performanceSustituto,Alternativa,Sustituta,Equivalencia,Equivalente,Substituição,A9P,A9P22602, A9P22716, A9P22604, A9P22602, A9P22601,A9P22604

APC Costa Rica

Explora más
Rango:
Acti9
Explora más
Rango:
Acti9