{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Nuestras marcas

{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

Video: How to change the Maintenance Intervals on a Network Air FM unit

Issue:
This document contains a video on how to change the Maintenance Intervals on a Network Air FM unit.
 
Product line:
FM35-50, ACFM, IR40.
 
Environment:
All Serial Numbers.
 
Cause:
Install Operation.
 
Resolution:

 
How to change the Maintenance Intervals on a Network Air FM unit follow the below procedures.
 
1 Press ESC until you reach the main menu (On/Off).
 
2 Scroll to SETUP and press ENTER.
 
3 Scroll to SYSTEM 1 and press ENTER.
 
4 Press ENTER on ALARMS.
 
5 Press ENTER on MAINT ALARMS.
 
6 Press ENTER to scroll through the device available.
1 of 7 Compressors 1
2of 7 Compressor 2
3 of 7 Heaters
4 of 7 Blowers 1
5 of 7 Blowers 2
6 of 7 VFD 1
7 of 7 VFD 2
 
7 Press ENTER on the selected device.
 
8 Press the DOWN arrow once then press ENTER again.
 
9 Using the UP or DOWN arrows you can select the desired interval or disable this feature.

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.