Nuestras marcas

En resumen

Círculo del reactor

Cuando el UPS para videojuegos funciona con energía de respaldo de la batería, el círculo del reactor marca de forma descendente para mostrar cuánto tiempo queda de un vistazo.

Ángulo de 160º visible en todo momento

El círculo del reactor se diseñó específicamente con una inclinación de 160º para que sea visible desde casi todos los ángulos.

Iluminación funcional

Cuando el UPS para videojuegos Back-UPS Pro de APC detecta una anomalía de energía, como sobrecargas, caídas e incluso fallas de cableado, lo notifica con luces intermitentes.
Potencia que se mantiene
Durante una partida, te mueves, te comunicas con tus compañeros de equipo y estableces estrategias. El círculo del reactor patentado te brinda información vital de un vistazo para que te puedas concentrar en el juego y en obtener la victoria.

Un UPS para videojuegos con luces LED RGB personalizables

Adapta la iluminación en la parte trasera

El UPS para videojuegos Back-UPS Pro de APC está equipado con luces LED en su parte posterior que iluminan las tomas de salida, de modo que puedes ver exactamente dónde estás conectando tus dispositivos de juego. El color de las luces LED traseras se sincronizan con el círculo del reactor y ofrecen un brillo ambiental detrás del equipo para videojuegos.

El UPS para videojuegos se alimenta con regulación automática del voltaje y onda sinusoidal

Incluso las menores fluctuaciones de energía pueden acortar la vida útil de tu PC de juegos y de la consola. El UPS para videojuegos Back-UPS Pro de APC mantiene la energía a niveles estables con regulación automática del voltaje (AVR) para tus estaciones de batalla.
Los respaldos de baterías no se crean de la misma manera; la elección equivocada puede dejarte en la oscuridad. El UPS para videojuegos Back-UPS Pro de APC ofrece una salida de onda sinusoidal para garantizar que los equipos de juego sensibles se mantengan encendidos cuando más los necesitas.
Elige la caja que mejor se adapte
Selecciona la caja de color base que mejor se adapte a tu plataforma. La iluminación LED personalizable completará tu aspecto.
Comprar ahora