{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Nuestras marcas

{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

Smart-UPS VT-G3500; ¿Qué es la función del modo Generator Charge (GEN CHRG), cómo funciona?

Problema:
¿Qué es la función del modo Generator Charge (GEN CHRG), cómo funciona?

Línea de producto:
Smart-UPS VT - Galaxy 3500

Entorno:
Hardware

Porque:
La carga del generador sirve para reducir la potencia que utiliza el SAI para cargar la batería cuando se suministra desde un generador.

Resolución:
El modo GEN CHRG (Carga del generador) se puede activar a través de la pantalla: Menú principal> Sistema> Gen Chrg. El generador debe suministrar una señal al UPS para reducir la carga.
 
UPS TB J106, los pines 7 y 8 son para control de carga externo. Cuando 7 y 8 están cerrados, el UPS carga las baterías con un porcentaje predefinido (0-100%) de la potencia de carga máxima. Para ser utilizado en aplicaciones de generador, o si los códigos especiales requieren control de carga. Consulte el archivo adjunto de la página 36, guía de instalación.

 

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.