{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
cuales son los riesgos de daños de la UPS BGE50ML?
Problema:
Cuales son los riesgos de daño en la UPS BGE50ML
Ambiente:
Todos:RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Solucion:
• Este SAI está diseñado para dispositivos de baja potencia de menos de 50 vatios. Cuando el UPS está en batería, el BGE50ML / BGE50ML-CA se apagará automáticamente para protegerse una vez que la carga en el UPS sea mayor de 50Watts.
• Asegúrese de que las aberturas de ventilación del UPS no estén bloqueadas. Deje espacio suficiente para una ventilación adecuada.
• La batería suele durar de tres a cinco años. Los factores ambientales afectan la duración de la batería. Temperatura ambiente elevadas, potencia de CA de baja calidad y frecuentes descargas de corta duración acortarán la duración de la batería. Paquete de energía móvil (batería)
• Es normal que la batería se caliente durante el uso intenso. • No deje caer ni coloque la batería bajo un objeto pesado.
• Cargue M12USWH / M12USWH-CA durante 2,5 horas antes del uso inicial. • Mantenga el puerto de salida USB y el puerto de entrada micro-USB limpios y libres de obstáculos. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar daños en el equipo.