{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
BMS AP9921X-AP9922; RS485 (Modbus Wiring Pinout)
Issue:
AP9921X-AP9922 Battery Management System RS485 (Modbus Wiring Pinout)
Product line:
AP9921X-AP9922, Battery Monitoring System (BMS)
Environment:
AP9921X-AP9922 Wiring for Modbus
Cause:
The manual shows the DB9 connection for the RS485/Modbus says Pin2:D0, Pin:D1
Resolution:
Pin2:D0 (Positive), Pin3:D1 (Negative)
¿No encuentras lo que estás buscando?
Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.