我们的品牌

施耐德电气Easy UPS 3M扩展至200kVA,能效最高可达99%

  • Easy UPS 3系列新增新款Easy UPS 3M120、160和200 kVA型号,可覆盖从10 kVA到200 kVA;
  • Easy UPS 3M系列凭借较低的成本投入,可为中小型企业提供竞争优势
  • 易于安装、使用和维护

2019年7月29日,北京——全球能源效管理与自动化领域的专家施耐德电气今日宣布,将不间断电源Easy UPS 3M系列从60-100 kVA扩展到120、160和200 kVA。目前,该产品已在中国上市,并在此后推广至世界其他地区。Easy UPS 3M 120-200 kVA易于安装、使用和服务,能够确保中小型企业的业务连续性,是数据中心和工业环境的理想选择。

Easy UPS 3M

新产品在占地空间设计方面进行了优化,同时产品功能也进一步增强。Easy UPS 3M可以在多种物理环境中保护关键设备免受断电、电压浪涌和峰值造成的损失。在节能环保的ECO模式下,该机组在节省资本支出的同时,效率最高达99%。受益于附带的启动服务,客户能够正确、安全地完成Easy UPS 3M的配置,从而获得最佳性能、可靠性、安全性和稳健性。

施耐德电气三相电源业务副总裁Christopher Thompson表示:“借助Easy UPS 3M的扩展,施耐德电气能够在行业内更好地满足客户以及合作伙伴的需求,使之成为中小型企业、数据中心和制造工厂的理想选择。Easy UPS 3M满足了市场对提供电力可用性、可靠性、可管理性、质量和便利性等日益增长的需求。”

这款新产品坚固耐用,具有极宽的输入电压范围和超强的过载能力,并且设计紧凑。经过施耐德电气标准化严格程序进行设计和测试,这款UPS能够快速安装到位,安装要求简单易学。其显示界面直观可见,便于配置和监控。同时,客户可以通过施耐德电气EcoStruxure IT云端软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。

施耐德电气拥有遍布全球的本地售后服务专家网络,能够为客户提供覆盖Easy UPS 3M整个生命周期的全方位服务。

Easy UPS 3M易于安装、使用和维护:

  • 提供简单的设计配置,内置输入、输出和旁路断路器,无需使用外部断路器箱。产品易于维护,并为维护和内置的UPS生命周期管理提供了前端/顶部访问。
  • 保形涂层印刷电路板、可更换防尘滤网、最高40摄氏度的工作温度和超强的过载保护,使得Easy UPS 3M成为确保企业业务连续性的可靠解决方案。
  • 降低系统复杂性,节约资本支出,使之成为中小型企业的理想选择。
  • Easy UPS 3M配备全新5英寸彩色触摸屏,设计美观,操作方便。
  • 购买可选网卡后,可通过EcoStruxureIT云端软件套件轻松实现监控和管理。欲了解更多信息,敬请访问www.schneider-electric.com/ecostruxure-it

如欲了解关于Easy UPS 3M的更多信息,敬请访问我们的活动页面

关于施耐德电气

在施耐德电气,我们相信,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力, 我们助力所有人以更少的资源创造更多的价值, 并确保每一个人,在任何时间,任何地点都能尽享Life Is On。
我们提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。我们将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
我们致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,我们承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。

www.se.com

如要查看施耐德电气的最新新闻

点击此处

需要帮助?

支持中心

通过试用我们的数字支持工具自行获取答案。

搜索常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

如何购买?

轻松找到您所在地最近的 APC 分销商或经销商。

查找更换电池

查找适合您 UPS 的正品 APC 更换电池。

联系我们

联系我们,获取有关选择正确产品或故障排除和安装的帮助。周一-周五8:15-18:00. 周六:9:00-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!