施耐德电气面向关键基础设施和边缘应用发布新款Galaxy VS扩展屡获殊荣的Galaxy UPS系列
- 设计结构紧凑灵活,可适用于任何环境
- 99%的在线效率和锂离子电池选项可降低总拥有成本
- EcoStruxure™ Ready设计可简化管理和服务流程
- 模块化设计可便于更快部署和服务
北京——2019年4月3日——全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气今日推出Galaxy VS,这是一种高效、模块化、易于部署的,10-100 kW三相不断电系统(UPS),旨在满足IT、商业和工业设施的关键电力需求。
凭借紧凑而灵活的设计,Galaxy VS可满足边缘计算以及对空间和访问要求较高的小型数据中心的独特需求。Galaxy VS可有效提升效率(效率高达99%),可选配锂离子电池,且电池使用寿命增加了一倍,总拥有成本(TCO)在业内具有无可比拟的优势。
施耐德电气三相业务副总裁Christopher Thompson表示:“凭借出色的总拥有成本和可用性,Galaxy VS是一款极具技术优势的全新产品,定能引发客户共鸣,因为施耐德电气这一产品在提供可靠性的同时,也可以解决很多新生挑战。我们最新款UPS为那些需要创新解决方案的边缘客户和云客户找到了合适的平衡点,这些解决方案能够轻松部署到混合生态系统中。凭借紧凑的模块化设计,与传统UPS相比较而言,Galaxy VS的部署速度更快,占地空间更小,可以为用户节约大量时间和金钱。”
Galaxy VS支持多种创新特性,功能稳健,同时采用EcoStruxure Ready设计。现场经理或技术人员能够通过智能手机应用,随时随地对Galaxy VS系统状态进行远程监控。
Galaxy VS的优点包括:- 节省成本:在施耐德电气获得专利的E变换模式下运行,效率高达99%;在双变换模式下,效率高达97%。
- 减少碳足迹:采用高密度紧凑设计,特别适用于受限空间部署,支持全面前端接入,可方便快捷地实现连接和提供服务。
- 能量存储寿命更长:锂离子电池技术选项可以快速恢复备份时间,即使在多次断电的情况下也能保护负载,并提供比传统电池解决方案更长的寿命。
- 采用EcoStruxure Ready设计:在24x7专业服务部门的支持下,利用设备性能的状态的全球可见性使其易于管理。
- 拥有Green Premium 绿色产品认证标志:通过设计提供可持续的业务绩效。
Galaxy VS拥有一个全球平台,功率范围从20千瓦到100千瓦(400伏和480伏),以及10千瓦到50千瓦(208伏)不等。目前,该产品已经通过施耐德电气及其合作伙伴在全球上市。欲了解更多关于Galaxy VS和施耐德电气Galaxy V电源保护解决方案产品组合的信息,请访问Galaxy VS 产品页面。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn