浏览常见问题解答

在KVM配置界面中,怎样定义连接到KVM(AP5602, AP5610, AP5615, AP5616)的服务器模块?

发布日期: 04 十月 2012

"

  在KVM配置界面中,怎样定义连接到KVM(AP5602, AP5610, AP5615, AP5616)的服务器模块?

  注意,这种方法只适用于AP5602, AP5610, AP5615 和 AP5616

  在KVM管理界面的首页上,我们可以看到所有连接的服务器,在EID一项中我们可以看到12位数字与字母的代码,(例如520705-0000A2),前六位表明服务器模块所使用的物理ID,下列信息对他们做以描述:

Model-------EID-----描述
  AP5630 - 520705 - APC KVM PS/2 服务器模块
  AP5631 - 520706 - APC KVM USB 服务器模块
  AP5632 - 520707 - APC KVM SUN 服务器模块
  AP5634 - 520709 - APC KVM USB 虚拟媒体服务器模块
  AP5635 - 520710 - APC KVM PS/2 虚拟媒体服务器模块
  AP5636 - 520713 - APC KVM VT100 串口服务器模块

  AP5602 - 520698 - APC 16-Port Cat5 KVM (2x0x16)
  AP5610 - 520701 - APC 16-Port IP KVM (2x1x16)
  AP5615 - 520703 - APC 32-Port IP KVM (2x1x32)
  AP5616 - 520704 - APC 32-Port IP KVM (8x1x32)

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。