浏览常见问题解答

使用标准PS2键盘与AP56XX系列KVM连接到SUN服务器时,如何使用SUN服务器键盘特有的键盘命令?

发布日期: 04 十月 2012

"

  某些SUN标准键盘的功能键可以被普通PS2键盘通过特殊输入顺序所模拟。为了启动高级SUN键盘功能键的模拟功能,需要按住Ctrl+Shift+Alt 然后按Scroll Lock 键,等到Scroll Lock 指示灯闪烁,再输入如下特定按键即可模拟出SUN键盘功能键

Sun Key (US)        PS/2 键盘组合
Compose           Application (*)
Compose           键盘 *
Power             F11
Open               F7
Help             Num Lock
Props              F3
Front                                    F5
Stop                                     F1
Again                                   F2
Undo                                    F4
Cut                                       F10
Copy                                    F6
Paste                                    F8
Find                                      F9
Mute                                     键盘 /
Vol +                                    键盘 +
Vol -                                     键盘 -
Command (left) (**)              F12
Command (left) (**)             Win (GUI) left (*)
Command (right) (**)           Win (GUI) right (*)

(*) Windows 95 104-key 键盘

(**)  Sun Meta (diamond key)命令键

  例如:使用SUN命令键Stop + A,需要按住Ctrl+Shift+Alt 后再按Scroll Lock,然后按F1+A。这些组合键在USB KVM服务器模块下(如果SUN系统本身使用的是USB接口),和SUN KVM服务器模块下,都可以正常工作。除了F12,这些组合键都不能被Microsoft Windows所识别,F12执行一个Windows键盘输入。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。